Question? Ask iXi!

ctrlX AUTOMATION –
Dwa kroki do przodu

Automatyzacja bez ograniczeń

ctrlX AUTOMATION eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy. Dzięki system operacyjny Linux z obsługą czasu rzeczywistego, wykorzystaniu stale otwartych standardów, technologii programowania aplikacji, inżynierii sieci i kompleksowemu powiązaniu z Internetem rzeczy ctrlX AUTOMATION ogranicza liczbę podzespołów i koszty związane z projektowaniem o od 30 do 50%.

  • Duża elastyczność: Niezmienna otwartość sprzętu i oprogramowania
  • Łatwa łączność i cyfryzacja: Aplikacja i technologia IoT
  • Współtworzenie: Własny ekosystem z dostawcami zewnętrznymi
  • Od 30% do 50% mniej potrzeb w zakresie podzespołów i nakładu pracy związanego z projektowaniem

Oferta

ctrlX AUTOMATION Codex

Dive into the story around ctrlX AUTOMATION. What is the recipe for success behind the automation solution?
Courage, team spirit and openness are just some of the core elements!

GET INSPIRED NOW!

News & Stories

Roland Kosikors

Artykuł

Digital twin: Reflecting reality PL

The industrial metaverse – a comprehensive, networked, and interactive environment for the industrial world – has arrived. At the heart of this new era is the digital twin, an exact virtual image of reality. But why is this digital twin so important, and what's it all about?

InżynieryjneAutomatyzacja

Targi

ctrlX AUTOMATION na BCW 2024

W dniach 28–29 lutego 2024 r. w Berlinie odbywa się kolejne wydarzenie Bosch Connected World (BCW). Obejmuje ono cały ekosystem firmy Bosch, a także jej partnerów i klientów. Cieszymy się, że będziemy na nim obecni z naszym systemem automatyki ctrlX AUTOMATION i partnerami z ctrlX World.

Widok portretowy Volker Schlotz, Game Changer ctrlX AUTOMATION Volker Schlotz

Odniesienia

Przyszłościowy interfejs

Zajmująca się automatyzacją robotów firma Robot ART poszukiwała nowoczesnego sterownika PLC z interfejsem Rest API na potrzeby standardowego systemu paletyzacji. Odpowiednim rozwiązaniem okazał się sterownik ctrlX CORE. O wyborze tej platformy sterowania zdecydowały jej otwartość i szeroka funkcjonalność, a także łączące firmy dążenie do rozwoju robotyki.

System sterowaniaInżynieryjneAutomatyzacja
Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

ctrlX AUTOMATION magazyn 2022/2023 –
Już dostępny !

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Więcej informacji!

 

 

Akcja! Seria ctrlX developR

Poznaj świat automatyzacji dzięki naszej serii ctrlX developR: informacje na temat ctrlX AUTOMATION, pokazy na żywo, doświadczenia użytkowników oraz porady – prezentowane bezpośrednio przez ekspertów ds. rewolucyjnych rozwiązań. Dołącz do nas!

Informacje prasowe

Logo magazynu MachineBuilding.net

"Cybersecurity: The new priority in industrial automation"

Automation is smarter than ever. But with intelligence comes risk. Connected machines, digital platforms and remote access are transforming manufacturing - and at the same time opening doors to cyber threats. Weak passwords, unpatched software or unsecured interfaces can all be exploited. The financial damage runs into billions every year.

"Advantech at SPS 2025: intelligent and connected ecosystems that drive real-time insights and innovation"

Bosch Rexroth will feature its open and app-based operating system ctrlX OS, which can be effectively combined with Advantech’s UNO series of edge IPCs to enable flexible and scalable automation.

ctrlX World

Bosch Rexroth udostępnia użytkownikom i partnerom wspólny świat: ctrlX World to ekosystem wokół ctrlX AUTOMATION. Partnerzy dzielą się swoimi poradami i rozwiązaniami za pośrednictwem współtworzenia. Daje to użytkownikom dostęp do wielu aplikacji i pozwala na korzystanie ze stale rozwijającego się ekosystemu.