Question? Ask iXi!

Wróć

Siemens Energy polega na ctrlX CORE

Siemens Energy jest w trakcie przechodzenia od scentralizowanych do zdecentralizowanych dostaw energii. Wymaga to również nowych koncepcji sterowania. W związku z tym firma zdecydowała się na ctrlX CORE firmy Bosch Rexroth. Siemens Energy chce przenieść orkiestrację procesów w instalacjach wytwarzania energii na nowy poziom. Otwarta architektura platformy sterowania oferuje niezbędny wysoki poziom interoperacyjności z istniejącymi systemami i prostą skalowalność z myślą o przyszłych potrzebach.

Transformacja energetyczna jest największym wyzwaniem naszych czasów. Jak możemy jednocześnie zmniejszyć emisje i zwiększyć dostawy energii? Jako globalny dostawca technologii i usług w zakresie wytwarzania i przesyłu energii, Siemens Energy ma odpowiedź na to pytanie. Firma działa w różnych obszarach, w tym rozwoju i produkcji turbin do wytwarzania energii, rozwiązań do przesyłu i dystrybucji energii, a także eksploatacji i konserwacji instalacji energetycznych.

Znajdujemy się obecnie w fazie przechodzenia od scentralizowanego wytwarzania energii z paliw kopalnych do rozproszonych koncepcji hybrydowych. Wymaga to między innymi elektrowni gazowych, ale także wielu mniejszych rozwiązań energii odnawialnej. Siemens Energy koncentruje się między innymi na nowych sposobach generowania energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Nowe systemy wymagają również przemyślenia technologii sterowania. Orkiestracja procesów w instalacjach wytwarzania energii odgrywa tutaj kluczową rolę. Koordynując i kontrolując różne źródła energii, można uniknąć wąskich gardeł, zrównoważyć wahania i optymalnie wykorzystać cały system wytwarzania energii, co ostatecznie prowadzi do niezawodnych, wydajnych i zrównoważonych dostaw.

Prawa autorskie: Siemens Energy

ctrlX CORE orkiestruje energię

Aby zoptymalizować wytwarzanie energii, należy połączyć ze sobą jak najwięcej jej źródeł. Siemens Energy wykorzystuje ctrlX CORE do przekazywania instrukcji dotyczących sposobu wytwarzania lub dostarczania energii z różnych źródeł (np. turbina wiatrowa, turbina gazowa, panel fotowoltaiczny itp.).

Dzięki otwartej architekturze uniwersalna platforma sterowania Bosch Rexroth umożliwia płynną integrację różnych systemów i maksymalną elastyczność w sterowaniu i automatyzacji systemów.

CtrlX CORE zrobił wrażenie na Siemens Energy, ponieważ służy zarówno jako sterownik PLC do systemów energetycznych, jak i urządzenie IoT do łączenia tych systemów z chmurą. Oprócz logiki sterowania, za sprawą elastycznych możliwości rozbudowy, możliwe jest korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak agregacja danych, standaryzacja danych i aplikacje cyfrowego bliźniaka. Firma ceni sobie również sieć partnerską ctrlX World. Poszerza ona ofertę rozwiązań do systemu automatyzacji ctrlX AUTOMATION o sprzęt, a zwłaszcza o aplikacje. Wymagane funkcje można dodać w dowolnym momencie ze sklepu ctrlX OS Store.

CtrlX CORE wpływa również korzystnie na dostępność. Może stanowić dodatkową instancję blisko procesu, zdolną do przejęcia kontroli, gdy tylko pojawią się problemy z centralną chmurą. Sterownik Bosch Rexroth usprawnia także przesył danych. CtrlX CORE ma być w przyszłości wykorzystywany przez Siemens Energy do realizacji rozproszonego wstępnego przetwarzania danych, m.in. jako odciążenie centralnej chmury.

Interfejs odnawialnych źródeł energii

Obecnie trwają szeroko zakrojone testy — pierwsze projekty mają zostać wdrożone u klientów przed końcem tego roku. CtrlX CORE będzie początkowo wykorzystywany jako interfejs przede wszystkim w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaiki, akumulatorów oraz w połączeniu z elektrowniami gazowymi.

Nadrzędnym celem Siemens Energy jest jak najsprawniejsze reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak ctrlX CORE, i związanemu z tym rozwojowi przyszłościowych rozwiązań, Siemens Energy chce stać się liderem globalnej transformacji energetycznej.

Tech-Podcast from Bosch Rexroth

BCW24: Siemens Energy with new control concepts
(dostępny tylko w języku niemieckim)

Podcast

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

 

Thomas Schoch

Siemens Energy

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

„Openness is everything“ – this is the motto of the ctrlX AUTOMATION magazine 2023/2024. This year, it´s all about openness and co-creation, which enables a completely new world of automation. Furthermore, there will be innovations of the product portfolio, exciting case studies and expert opinions on digitalization and connectivity.

Zamów teraz!

Wróć