Frage? Frag iXi!

Zurück

ctrlX OS: Einfach offen für alles

Möwe fliegt über dem Meer. Im Hintergrund sind angedeutete ctrlX AUTOMATION Komponenten eingeblendet.

Die Automatisierung der Zukunft ist kein geschlossener Raum, sondern über­windet Grenzen. Das zeigt auch ctrlX OS. Das Linux-basierte Betriebssys­tem für die Industrie ist in der ctrlX AUTOMATION-Welt ein weiterer Meilen­stein, was Freiheit und Offenheit anbetrifft. ctrlX OS kam bisher exklusiv auf der durchgängigen und offenen Steuer­ung ctrlX CORE zum Einsatz. Nun hat Bosch Rexroth das Be­triebssystem für Drittanbieter geöffnet und stellt es als separate Lösung für den Real-Time-Einsatz im industriellen Umfeld zur Verfü­gung. Das ist einzigartig im Markt. Erste Technologiepartner stehen in den Startlöchern. Und die ctrlX developR entwickeln schon die nächsten Ideen.

ctrlX AUTOMATION verbindet die herkömmliche Automatisierungswelt mit der mo­dernen und agilen IT-Welt. Das Betriebssystem ctrlX OS ist eine neue Evolutions­stufe, welche die Möglichkeiten in der Automatisierung zusätzlich potenziert. Es ist modular aufgebaut, sicher konzipiert und industrietauglich. ctrlX OS bietet auf nahe­zu jeder Ebene eine Lösung, denn es kann von der Feldebene über die Edge bis in die Server- und Cloud-Ebene betrieben werden. Das schafft neue Handlungsspiel­räume. Mit der Installation von ctrlX OS eröffnet sich gleichzeitig eine große Welt: Anwendende erhalten Zugang zum gesamten Ökosystem von ctrlX AUTOMATION. Dabei bietet sich eine immense Bandbreite an Apps, die im ctrlX Store zum Down­load bereitstehen.

Hardware-Unabhängigkeit: Neue Spielräume für alle

Die Freiheit in der Automatisierung ist dank ctrlX AUTOMATION praktisch grenzen­los. Mit ctrlX OS hat Bosch Rexroth die Software von der eigenen Hardware gelöst und für das industrielle Umfeld zur Verfügung gestellt.

Auch Mitbewerber können das Betriebssystem für ihre eigenen Zwecke einsetzen und beispielsweise als Technologiepartner fungieren. Bosch Rexroth macht diesbe­züglich bereits erste entscheidende Schritte mit verschiedenen Anbietern. Dadurch werden Möglichkeiten der Kollaboration eröf­fnet, die es bislang im Markt nicht gab.

Der Anreiz für Partner resultiert beispielsweise aus der Tatsache, dass sie häufig vor der klassischen Make-or-Buy-Entscheidung stehen. Die meisten müssen oder wollen ihre Software auf die aktuellen Standards portieren. Das kann aber unter Umständen viel Ressourcen kosten, im Hinblick auf Security, Pflege, Wartung und Remote-Device-Management. Die Anfrage nach solchen Features wird immer lauter. Und hier kommt ctrlX OS ins Spiel. Die Anwendenden können von dem Be­triebssystem mit seinen Vorteilen profitieren und trotzdem noch ihre Hardware nutzen. Es eröffnen sich also völlig neue Spielräume für alle.

Die Basis für die Software-getriebene Fabrik

Durch die Hardware-Unabhängigkeit von ctrlX OS können noch mehr Automatisie­rungs­komponenten nahtlos mit dem gesamten ctrlX AUTOMATION-Portfolio sowie den Partnerlösungen aus der ctrlX World verbunden werden. Software-basierte Funktionen können zudem einfacher und flexibler denn je entwickelt, installiert, aktualisiert und betrieben wer­den – und das über alle Ebenen der Automatisierungs­topo­logie hinweg.

Mit ctrlX OS bildet Bosch Rexroth die Voraussetzungen für die Software-getriebene Fabrik ab und ermöglicht moderne Software-Praktiken wie virtuelles Testen und DevOps in der Automatisierung. Das Betriebssystem unterstützt App-Technologie, webbasiertes Engineer­ing, sicheres User-Management und leistungsfähigen Da­tenaustausch über den ctrlX Data Layer. Damit ist es bestens gerüstet für die An­forderungen der Zukunft wie KI, TSN und 5G. Auch der Faktor Sicherheit ist hoch priorisiert. Ein gehärteter Software-Stack sorgt für ein hohes Maß an Cyber-Security.

ctrlX OS entwickelt sich immer weiter

Die Planungen bei Bosch Rexroth schreiten zügig voran. Als ctrlX developR konzentriere ich mich derzeit auf die ctrlX OS Variante für Technologiepartner. Dazu wird eine interne und externe Infrastruktur geschaffen. ctrlX OS für Server und Cloud wird mittelfristig das Portfolio von ctrlX AUTOMATION bereichern. Damit wird das Betriebssystem auf ein noch höheres Niveau gehoben und ein neues Geschäftsfeld - auch für Partner - erschlossen.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

Portraitansicht von Johannes Albrecht, Game Changer ctrlX developR Apps, ctrlX OS, SDK

Johannes Albrecht

ctrlX developR
Apps, ctrlX OS, SDK

LinkedIn

 

 

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2022/2023

ctrlX AUTOMATION Magazin 2022/2023

Feel free to change the game” ­– unter diesem Motto steht das ctrlX AUTOMATION Magazin 2022/2023. Erfahren Sie mehr über die neue Freiheit in der industriellen Automatisierung, die durch das Linux-Betriebssystem ctrlX OS und das Planarsystem ctrlX FLOW6D ermöglicht wird. Außerdem erwarten Sie spannende Kundenprojekte, Partnerstatements und vieles mehr.

Jetzt anfordern!

Zurück