Neue Freiheit im Engineering
Erfahren Sie, wie Sie mit ctrlX AUTOMATION individuelle Lösungen erheblich schneller in Betrieb nehmen sowie Funktionen einfach und flexibel in beliebigen Sprachen programmieren.
Ganz gleich, welche Frage rund um ctrlX AUTOMATION aufkommt, wir beantworten sie gerne. "> Ganz gleich, welche Frage rund um ctrlX AUTOMATION aufkommt, wir beantworten sie gerne. ">
Hans Michael Krause
 
  ctrlX AUTOMATION wurde im Herbst 2019 erfolgreich gelauncht. Bosch Rexroth legt im Sinne der Weiterentwicklung und Zufriedenheit der Anwendende großen Wert auf User:innen Experience sowie einen engen Austausch mit der Kundschaft und Interessierten. Bei einer digitalen Informationsveranstaltung erhielten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fragen rund um unsere Automatisierungslösung zu stellen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt:
ctrlX AUTOMATION setzt auf die Snap-Technologie von Ubuntu. Snap ist ein Container-Format, das Anwendungen verpackt und in einer isolierten Sandbox-Umgebung ablaufen lässt. Somit ist der Betrieb von diesen Apps sicher, da sie keinen Zugriff auf das Betriebssystem oder sicherheitsrelevante Bereiche haben. Gleichzeitig erhöht sich die Flexibilität, da diese Apps einfach installiert, geupdatet und deinstalliert werden können, ohne dass z. B. Bibliotheken oder andere Bestandteile der App irgendwo im System landen und dort stören. Wir haben somit eine saubere Trennung von Betriebssystem und Anwendungen.
Firewall und VPN-App als klassische Router-Funktionen, Motion/Robotik-Steuerung und SPS, IPC für HMI sowie ein Gateway für die Datenübertragung sind teilweise vier Geräte. Diese können nun gleichzeitig auf der ctrlX CORE – also einem Gerät – laufen.
Bosch Rexroth bietet Konnektoren zu zahlreichen Cloud-Plattformen und Shopfloor-IT-Systemen wie z.B. Microsoft Azure oder dem Bosch Nexeed Industrial Application System. Das ctrlX Device Portal zur Verwaltung der ctrlX CORE kann sowohl On Premises als auch in der Cloud realisiert werden. Jeder User besitzt einen eigenen Bereich (Tenant), auf den kein Bosch Rexroth-Mitarbeiter Zugriff hat.
Die Plattform weist umfassende Konnektivität im Bereich der Feldbusse sowie IT-Systeme auf und unterstützt Technologien wie OPC UA (Server und Client), EtherCAT, PLCopen und ist für TSN bereits vorbereitet.
Über ctrlX IOT und OPC UA ist eine breite Konnektivität zu Manufacturing Execution Systems gewährleistet.
ctrlX AUTOMATION ist vorbereitet für drahtlose Kommunikation wie WIFI, 4G und 5G.
Es ist grundsätzlich möglich, auf einen ctrlX Data Layer zuzugreifen, der auf einer anderen Steuerung gehostet wird. Zusätzliche Sensorik kann entweder über PLC implementiert werden oder in Form einer eigenen App. So ermöglichen wir Abtastraten im Echtzeitzyklus. Zum Steuern des Zugriffs auf das ctrlX Data Layer ist ein feingranulares Rechtekonzept integriert.
Eine Anbindung an das Internet ist sogar sinnvoll, da die Steuerung so direkt von regelmäßigen Aktualisierungen über das ctrlX Device Portal profitieren kann. Die Unterstützung von Schrittmotoren befindet sich bereits in der Planung. Die ctrlX COREvirtual kann über die ctrlX AUTOMATION Community heruntergeladen werden.
Die schaltschranklosen Antriebe können auf einfache Art und Weise z.B. mit ctrlX CORE kombiniert werden.
Vergleichbar zu unserem Steuerteil im IndraDrive gibt es auch weiterhin ein S- und P-Parametersystem.
Zukünftig wird ctrlX DRIVE mit STO (Safe Torque Off) ausgeliefert und ctrlX DRIVEplus mit SafeMotion für sichere Bewegungen.
Sämtliche Steuerungsdaten befinden sich im ctrlX Data Layer.
Es können eigene PLC Apps erstellt oder die ctrlX PLC App genutzt werden. Apps können über das ctrlX Data Layer interagieren und somit die ctrlX CORE erweitern.
Software und Programmiersprachen wie CoDeSys, C, und C++ werden kompiliert und ausgeführt, Python und JavaScript direkt auf der Steuerung interpretiert.
C#-Code kann auf ctrlX AUTOMATION ausgeführt werden. C# benötigt dafür eine Runtime, die auf Linux implementiert werden kann.
Mit ctrlX HMI werden entsprechende Templates für die Entwicklungsumgebung von ctrlX AUTOMATION zur Verfügung gestellt. Bosch Rexroth wird zu diesem Zweck einen Web Editor als App anbieten.
Es ist aber auch möglich, externe Editoren zu verwenden, um die HMI zu gestalten. Dies kann mit einem HTML5-basierten Web Editor realisiert werden oder auch mit einer Entwicklungsumgebung Ihrer Wahl.
Ja, für die Elektrokonstruktion bieten wir unserer Kundschaft beispielsweise EPLAN-Makros, passend zu unseren Komponenten. Über den EPLAN-Generator sind jederzeit die aktuellsten Daten verfügbar.
Außerdem bietet der ctrlX Configurator die Möglichkeit, sich innerhalb weniger Minuten CAD-Modelle unserer Komponenten per E-Mail zuschicken zu lassen.
Darüber hinaus gibt es Dienstleistungen und Beratung rund um das Thema Simulation, z.B. die Modellerstellung oder auch Schulungen. Anhand von dynamischen Gesamtsystem-Simulationen unterstützen wir unsere Kundschaft bei der Validierung, Leistungsabsicherung und Optimierung der Automatisierungslösung.
Durch die Offenheit unseres Systems und die Kommunikationsmöglichkeiten ist eine Anbindung der ctrlX CORE als Hardware-in-the-Loop oder auch der ctrlX COREvirtual als Software-in-the-Loop realisierbar.
Die Kosten für Planung, Projektierung, Inbetriebnahme und vor allem Software-Erstellung übersteigen heute oft schon die eigentlichen Anschaffungskosten von Automatisierungskomponenten.
Betrachtet man die gesamte Wertschöpfungskette, ergeben sich an vielen Stellen Einsparpotenziale. Mit ersten Leitkundschaft konnten wir die Maschinenausrüstung im Schnitt um ca. 10% senken: Viel größer waren aber die Einsparungen unserer Kundschaft z.B. im Bereich Schaltschrank, weil dort die Größe des Schaltschrankes und somit die Kosten deutlich minimiert werden konnten. Der Aufbau und das Verbinden der Geräte werden dadurch wesentlich schneller und effizienter erledigt. Auch das Engineering und die gesamte Entwicklungszeit einer neuen Maschine lässt sich deutlich verkürzen und somit stellt sich der ROI schneller ein.
Wir werden diverse Plattformen zum Austausch und Know-how-Transfer zur Verfügung stellen. Dazu zählt auch die ctrlX AUTOMATION Community – eine Art Forum für Anwendende und Interessierte. Diese wird im 2. Halbjahr 2020 freigeschaltet.
Des Weiteren werden wir auf GitHub Applikationsbeispiele und Tutorials veröffentlichen und supporten. Außerdem gibt es weitere Service-Highlights, die im Herbst 2020 gelauncht werden.
Sie haben Fragen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:
 
  Erfahren Sie, wie Sie mit ctrlX AUTOMATION individuelle Lösungen erheblich schneller in Betrieb nehmen sowie Funktionen einfach und flexibel in beliebigen Sprachen programmieren.