Work-API by Autonomy on Board GmbH
![ctrlX World Blau gefärbtes Bild, auf dem eine stilisierte Erde zu sehen ist. ctrlX World ist das Partner Ökosystem der Automatisierungslösung ctrlX AUTOMATION.](assets/images/5/DC-AE_ctrlX_World_Header_02-839e3c74.jpg)
Work-API ermöglicht es Unternehmen, jedes Standard-Arbeitstool (wie E-Mail, Kalender, Instant Message, …) direkt mit ihren Maschinen zu verbinden. Dies sorgt für eine bessere Integration der Maschinen in die gesamten Arbeits- und Kommunikationsprozesse. Über Maschinen unterschiedlicher Hersteller hinweg eingesetzt, trägt Work-API zur Standardisierung und Vereinfachung der Interaktion zwischen Benutzer und Maschine bei.
Mit der Work-API-Lösung können Maschinenbedienende auf natürliche Weise mit einer Maschine interagieren – wie mit einer anderen Person. Beispielsweise kann über Microsoft Teams eine Nachricht gesendet werden, um einen Auftrag für die Maschine zu erstellen. Auch kann über Alexa eine Frage zur Stückzahl gestellt werden oder ein Termin in den Google Kalender eingestellt werden, der an Wartungsarbeiten erinnert.