Frage? Frag iXi!

  • Home
  • Artificial Intelligence

ctrlX AUTOMATION ist „AI-ready by Design“

Künstliche Intelligenz wird zum aktiven Bestandteil der Automatisierungsarchitektur von ctrlX AUTOMATION. Damit schafft Bosch Rexroth die technologische Basis für den Einsatz von KI über den gesamten Automatisierungs-Lifecycle hinweg – vom KI-Assistenten bis zu Agentic AI.

KI kann heute Fragen beantworten, Dokumentationen erklären, Code generieren und technische Vorschläge liefern. Doch bislang endet die Unterstützung häufig dort, wo in der Automatisierung das eigentliche Handeln beginnt. Mit Agentic AI verändert sich das: KI-Agenten können ein vorgegebenes Ziel selbstständig in Aufgaben übersetzen und die erforderlichen Schritte übernehmen.

Bosch Rexroth verankert diesen Ansatz mit ctrlX AUTOMATION auf Plattformebene. KI kann auf Engineering-Werkzeuge, Apps, Dokumentation sowie Daten und Funktionen zugreifen und diese im jeweiligen Kontext nutzen. So entsteht eine Architektur, in der KI nicht als Assistenz neben der Automatisierung arbeitet, sondern mit ihr.

Porträt eines Mannes, der in einer Produktionshalle steht; der Hintergrund ist leicht unscharf.

 

„Unser Anspruch ist es nicht nur, den nächsten Copiloten für die SPS-Programmierung zu entwickeln, sondern KI soll Automatisierung verstehen und aktiv mit ihr arbeiten können. Wir haben damit einen entscheidenden Schritt vollzogen: den Übergang von assistierender zu agentischer KI.“

Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth

Zwei KI-Lösungen – unterschiedliche Stärken

The waving iXi AI assistant from ctrlX AUTOMATION as a contact for questions. (DE)

Ask iXi: KI unterstützt

Der KI-Assistent Ask iXi beantwortet Fragen oder erklärt Dokumentationen. Anwendende erhalten damit Unterstützung bei ihren Aufgaben – die Umsetzung bleibt beim Menschen.

Ask iXi starten!

Icon des zwinkernden iXi KI-Assistenten von ctrlX AUTOMATION

Agent iXi: KI übernimmt Aufgaben

Agent iXi geht einen entscheidenden Schritt weiter. Der KI-Agent kann Aufgaben in einzelne Schritte übersetzen und die dafür erforderlichen Funktionen der Automatisierungsumgebung nutzen. Der Mensch gibt das Ziel vor, Agent iXi übernimmt die erforderlichen Aufgaben. Die ausgeführten Schritte und Ergebnisse bleiben dabei für die Anwendenden nachvollziehbar.

Agent iXi testen

Agent iXi – der KI-Agent von ctrlX AUTOMATION

Was Agent iXi in der Automatisierung leistet

Agent iXi kann unterschiedliche Aufgaben in der Automatisierung übernehmen – von der assistierten Komponenten- und Topologieauswahl bis zur Dokumentation:

• assistierte Komponenten- und Topologieauswahl
• Motion- und Drive-Setup
• I/O- und HMI-Design
• Programmierung
• System-Monitoring
• Dokumentation

Mit den MCP-Schnittstellen zu ctrlX PLC Engineering und ctrlX I/O Engineering kann Agent iXi zudem IEC-61131-3-Code direkt im Engineering-Kontext erzeugen und I/Os automatisch konfigurieren. Agent iXi ist in der Software- und Engineering Toolbox ctrlX WORKS sowie als App für ctrlX OS verfügbar.

So erhält Agent iXi Zugang zur Automatisierung

MCP – die Verbindung zu Software und Systemen
Das Model Context Protocol (MCP) verbindet Large Language Models bzw. KI-Agenten, wie z. B. Agent iXi mit Software und Systemen. Über MCP kann der Agent beispielsweise auf Engineering-Werkzeuge, das Betriebssystem ctrlX OS und die darauf laufenden Apps zugreifen.

ctrlX Data Layer – Zugang zu Daten und Funktionen
Der ctrlX Data Layer schafft den durchgängigen und sicheren Zugang zu Daten und Funktionen innerhalb der Plattform. Damit erhält der Agent nicht nur Informationen, sondern kann mit der Automatisierungsumgebung arbeiten. So ist jede App ohne eigene Integrationsarbeit für KI zugänglich.

Skills – Automatisierungswissen für die jeweilige Aufgabe
Skills geben Agent iXi sowie anderen KI-Modellen das spezifische Wissen und die Regeln an die Hand, die sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Nach dem Prinzip „ein Agent – viele Skills“ greift der zentrale Agent abhängig von der Aufgabe genau auf die Fähigkeiten zu, die er benötigt.

Security – Zugriff nach klaren Berechtigungen
Die Kommunikation über MCP ist verschlüsselt und authentifiziert. Agent iXi berücksichtigt die Berechtigungen des jeweils angemeldeten Nutzers. So lässt sich gezielt steuern, auf welche Daten und Funktionen der Agent beziehungsweise das angebundene KI-Modell zugreifen kann.

 

Ein Agent – viele Skills

Mit neuen Aufgaben können auch die Fähigkeiten von Agent iXi wachsen. Die Architektur ist darauf ausgelegt, dass jede App ihre eigenen Skills mitbringen kann.
Neue oder erweiterte Funktionen einer App können damit zugleich die Fähigkeiten des Agenten erweitern. Auch Apps von Drittanbietern können ihr spezifisches Know-how auf diese Weise für KI nutzbar machen. Damit wächst das Spektrum der verfügbaren und kuratierte KI-Fähigkeiten mit dem offenen Ökosystem von ctrlX AUTOMATION.

 

Je nach Use Case lassen sich mit Agent iXi zwischen 30 % bis 70 % der Engineering-Zeit einsparen – eine effiziente Entlastung für Fachkräfte, die dadurch Kapazitäten für wertschöpfende Kernaufgaben gewinnen.

Agent iXi testen

Agent iXi wird bereits von ctrlX AUTOMATION-Kunden im Beta-Test erprobt. In den kommenden Monaten soll der Test auf weitere Kunden ausgeweitet werden. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für Anfang 2027 geplant.

Sie möchten Agent iXi testen? Bewerben Sie sich mit Ihrem Use Case.

Jetzt für den Beta-Test bewerben

Maximaler Freiraum:
Offen für Agenten, Modelle und Inferenz

„AI-ready by Design“ bedeutet auch Wahlfreiheit. ctrlX AUTOMATION legt Unternehmen nicht auf einen bestimmten KI-Agenten, ein bestimmtes KI-Modell oder einen Ort für die Inferenz fest.

Agenten

Neben Agent iXi lassen sich Third-Party-Agenten anbinden. Die offene Architektur schafft damit die Voraussetzung, unterschiedliche KI-Agenten im Kontext von ctrlX AUTOMATION einzusetzen.

KI-Modelle

ctrlX AUTOMATION ist nicht an ein bestimmtes Large Language Model gebunden. Unternehmen können gemäß ihren Anforderungen und der vorhandenen KI-Infrastruktur unterschiedliche Modelle anbinden.

Inferenz

Neben cloudbasierten Modellen ist die lokale Ausführung leistungsfähiger KI-Modelle vorgesehen. Gemeinsam mit AMD arbeitet Bosch Rexroth an einer entsprechenden Hardwarebasis, auf der KI mit ctrlX OS lokal betrieben werden kann.

Skills

Dank ihrer standardisierten Struktur im MCP-Server sind die Skills bewusst so konzipiert, dass sie von beliebigen KI-Agenten flexibel und plattformübergreifend verarbeitet werden können. Anwendende profitieren von einer nahtlosen Integration, da sich die auf GitHub bereitgestellten Skills direkt in Visual Studio Code importieren und nutzen lassen.

Maximaler Freiraum:
Offen für Agenten, Modelle und Inferenz

„AI-ready by Design“ bedeutet auch Wahlfreiheit. ctrlX AUTOMATION legt Unternehmen nicht auf einen bestimmten KI-Agenten, ein bestimmtes KI-Modell oder einen Ort für die Inferenz fest.

Agenten

Neben Agent iXi lassen sich Third-Party-Agenten anbinden. Die offene Architektur schafft damit die Voraussetzung, unterschiedliche KI-Agenten im Kontext von ctrlX AUTOMATION einzusetzen.

KI-Modelle

ctrlX AUTOMATION ist nicht an ein bestimmtes Large Language Model gebunden. Unternehmen können gemäß ihren Anforderungen und der vorhandenen KI-Infrastruktur unterschiedliche Modelle anbinden.

Inferenz

Neben cloudbasierten Modellen ist die lokale Ausführung leistungsfähiger KI-Modelle vorgesehen. Gemeinsam mit AMD arbeitet Bosch Rexroth an einer entsprechenden Hardwarebasis, auf der KI mit ctrlX OS lokal betrieben werden kann.

Skills

Dank ihrer standardisierten Struktur im MCP-Server sind die Skills bewusst so konzipiert, dass sie von beliebigen KI-Agenten flexibel und plattformübergreifend verarbeitet werden können. Anwendende profitieren von einer nahtlosen Integration, da sich die auf GitHub bereitgestellten Skills direkt in Visual Studio Code importieren und nutzen lassen.

„Agentic AI darf für uns nicht in einem neuen technologischen Lock-in enden. Anwendende sollen entscheiden können, ob und wie sie KI einsetzen, welchen Agenten und welches KI-Modell sie nutzen und wo die Inferenz stattfindet. Wir verbinden diese Wahlfreiheit mit dem Automatisierungskontext von ctrlX AUTOMATION. Dank des modularen App-Konzepts lassen sich Funktionen jederzeit flexibel erweitern. Und wer auf künstliche Intelligenz verzichten möchte, entscheidet sich einfach gegen die Installation des Features.“

Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth

Von Agentic Engineering zu Agentic Automation

Das Engineering ist der Ausgangspunkt, aber nicht die Grenze. ctrlX AUTOMATION ist darauf ausgerichtet, KI über unterschiedliche Aufgaben und Phasen des Automatisierungs-Lifecycles hinweg nutzbar zu machen.

Grafische Darstellung des Produktlebenszyklus einer Maschine (deutsche Sprache): Engineering, Inbetriebnahme, Betrieb, Monitoring, Wartung, Dokumentation

Apps, Daten und Automatisierungsfunktionen sind dafür in einer AI-ready Architektur miteinander verbunden. Auf dieser Basis kann Agentic AI in ctrlX AUTOMATION auch bei Inbetriebnahme, Betrieb, Monitoring, Wartung und Dokumentation Aufgaben übernehmen und dafür spezialisierte Skills nutzen.

Aus Agentic Engineering entsteht so Schritt für Schritt Agentic Automation: KI arbeitet mit der Automatisierung – über unterschiedliche Aufgaben und Phasen des Lifecycles hinweg.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu den KI-Lösungen von ctrlX AUTOMATION?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt aufnehmen

Von Agentic Engineering zu Agentic Automation

Das Engineering ist der Ausgangspunkt, aber nicht die Grenze. ctrlX AUTOMATION ist darauf ausgerichtet, KI über unterschiedliche Aufgaben und Phasen des Automatisierungs-Lifecycles hinweg nutzbar zu machen.

  • Engineering
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Monitoring
  • Wartung
  • Dokumentation

Apps, Daten und Automatisierungsfunktionen sind dafür in einer AI-ready Architektur miteinander verbunden. Auf dieser Basis kann Agentic AI in ctrlX AUTOMATION auch bei Inbetriebnahme, Betrieb, Monitoring, Wartung und Dokumentation Aufgaben übernehmen und dafür spezialisierte Skills nutzen.

Aus Agentic Engineering entsteht so Schritt für Schritt Agentic Automation: KI arbeitet mit der Automatisierung – über unterschiedliche Aufgaben und Phasen des Lifecycles hinweg.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu den KI-Lösungen von ctrlX AUTOMATION?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt aufnehmen