Коммуникация – ключ ко всему

На Фабрике Будущего важную роль играет взаимносвязное подключение. Мы уже используем открытые стандарты, такие как Multi-Ethernet и IO-Link, во всех приводных технологиях. Всё чаще принятый на международном уровне стандарт Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) используется для применений вида "машина – машина" и "машина – ИТ-система". Благодаря расширению реального времени (Real-Time Extension, сокр. RTX), чувствительной ко времени сети (Time Sensitive Networking, сокр. TSN)для OPC UA и новому стандарту мобильной связи 5G, в ближайшем будущем все компоненты, модули и машины смогут обмениваться информацией с ИТ-системами в режиме реальном времени. Итого: Полная прозрачность процессов Фабрики Будущего.

Все данные как на ладони

Интерактивная платформа ActiveCockpit уже сейчас способна собирать все необходимые данные с участков производственной линии и обрабатывать их в режиме реального времени. Это означает, что, будучи на производстве, сотрудники могут тут же реагировать на отклонения в показаниях и принимать меры по оптимизации процесса. Новые приложения постоянно расширяют свой функционал и упрощают подключение к серверным системам. В будущем ActiveCockpit станет индивидуально настраиваемой платформой для решения коммуникационных задач, связанных с производственным процессом.

ActiveCockpit

Объединение старого и нового в единую сеть

Существующее оборудование будет интегрироваться в сетевые среды без особых усилий: пользователи смогут с легкостью сделать это с помощью программного обеспечения IoT Gateway. На базе встраиваемых систем управления или индустриальных компьютеров данное программное обеспечение ретроспективно объединяет машины и модули и превращает их в связные устройства Интернета вещей (IoT). Все устройства, подключенные к программному обеспечению IoT Gateway в сети, могут централизованно управляться через Портал устройств. Вскоре пользователи по всему миру смогут одновременно устанавливать как функциональные обновления, так и обновления безопасности. В будущем программное обеспечение IoT Gateway будет децентрализованно обрабатывать большие объемы данных и инициировать транзакции с криптографическими валютами.

IoT Gateway

Программное обеспечение для практического применения

Программные решения Nexeed от Бош упрощают мониторинг и оптимизацию всех производственных процессов в повседневной работе – это можно наблюдать каждый день на многочисленных заводах Бош. Они объединяют в сеть все устройства и узлы от отдельных датчиков до облачных хранилищ данных. Автоматизация Nexeed обеспечивает максимальную прозрачность, а Nexeed Production Performance Manager помогает сотрудникам быстрее принимать правильные решения относительно обслуживания и качества продукции. В настоящее время мы разрабатываем дополнительные функциональные возможности, чтобы помочь пользователям повысить уровень доступности производственного оборудования.

Nexeed

Лучший обзор при помощи датчиков

Рабочие условия можно отслеживать с помощью датчиков, которые могут обнаружить износ до того, как он приведёт к простою. Рексрот уже устанавливает дополнительные датчики температуры и вибрации в узлы линейного движения с интегрированной системой измерения – системой абсолютного измерения положения. Они позволяют контролировать состояние узла непосредственно на по месту. Новое поколение датчиков с сетевыми интерфейсами, таких как датчик комплект междоменной разработки, будет собирать децентрализованные производственные данные и передавать их через приложение. Они чрезвычайно просты в использовании, и их можно ввести в эксплуатацию, не имея предварительных знаний или опыта. Мы покажем первое приложение на Ганноверской ярмарке, чтобы продемонстрировать производителям и пользователям машин, как они могут получать новые данные непосредственно с производства. На основе этого они могут получить актуальную информацию, которая может помочь им оптимизировать производственные процессы.

IMS-A XDK

ActiveCockpit

ActiveCockpit – это интерактивная коммуникационная платформа для гибкого управления производственными мощностями. Предоставляя доступ ко всем соответствующим данным в режиме реального времени, она позволяет быстро реагировать на изменения в работе производственной линии. Основываясь на принципах бережливого производства, отклонения можно быстро устранить, что позволит улучшить показатели общей эффективности оборудования (англ. ОЕЕ).

Сейчас: ActiveCockpit собирает и агреггирует производственные и логистические данные c серверов ERP- или MES-систем. Благодаря стандартизированной визуализации показателей KPI можно в режиме реального времени отследить отклонения в показаниях. Таким образом, данная платформа обеспечивает непрерывную оптимизацию производственного процесса и повышает эффективность систем.

Далее: На следующем этапе платформа составит и систематизирует карту потока ценности продукта (англ. Value Stream Mapping, сокр. VSM) на основе оцифрованных данных. Эти данные будут постоянно обновляться в режиме реального времени, что поможет максимально быстро находить и определять новые "зоны роста": например, как лучше организовать производственную линию, как снизить затраты на производство или обеспечить более безопасные условия труда. В результате система автоматически будет выводить план мер по оптимизации производственного процесса.

Кроме того, открытая платформа ActiveCockpit позволит вам расширить функционал за счёт собственных или специализированных приложений.

За рамками: Какие функции вы хотите видеть в будущем?

Программное обеспечение IoT Gateway

Программное обеспечение IoT Gateway легко и экономически эффективно объединяет новое и устаревшее оборудование. Оно не влияет на программу электроатоматики на уровне машины. Переданные данные помогают оптимизировать производственные процессы и качество продукции.

Сейчас: Бош Рексрот предлагает полноценную экосистему, от датчиков до облачных решений, в соответствии со стандартами информационной безопасности Бош. Программное обеспечение IoT Gateway легко интегрируется благодаря технологии OPC UA (сервер/клиент). Оно может также использоваться с контроллерами других производителей.

Далее: На следующем этапе программное обеспечение IoT Gateway позволит пользователям удаленно осуществлять цифровое управление всеми подключенными устройствами Интернета вещей. Оно будет включать в себя масштабируемые пакеты обновлений Интернета вещей для устаревших машин и комплект разработки программного обеспечения (SDK) для создания отдельных приложений. Кроме того, будут доступны функции безопасности, такие как зашифрованная передача данных и усиленная защита от вирусов.

За рамками: В будущем программное обеспечение IoT Gateway сможет предварительно обрабатывать данные и управлять локальной аналитикой. Пользователи смогут осуществлять оплату с помощью криптовалют, таких как IOTA.

Nexeed Production Performance Manager

Nexeed Production Performance Manager помогает сотрудникам, ответственным за техническое обслуживание и качество, быстро принимать решения. Для этого программное обеспечение в реальном времени собирает и согласовывает производственные и машинные данные из разных источников по всему цеху, объединяет эти данные, визуализирует их и передает определённые события производственному персоналу.

Сейчас: Nexeed Production Performance Manager предоставляет обзор текущего состояния отдельных машин и всей производственной системы. Простая конфигурация правил позволяет специалистам по техническому обслуживанию реализовывать задачи по предиктивному техническому обслуживанию с минимальным временем простоя оборудования. Для повышения качества продукции данные процесса можно отслеживать и фиксировать последовательно в режиме реального времени.

Далее: Функциональные возможности для мониторинга процесса предоставляют более детальную оперативную информацию для инженеров-технологов и инженеров по качеству. Функциональные облачные возможности совершенствуются, и поставщики оборудования могут использовать Nexeed Production Performance Manager для дополнительных сервисов Индустрии 4.0 для своего оборудования.

За рамками: Nexeed Production Performance Manager представляет собой стандартизированную базу ИТ для новых решений Индустрии 4.0. Клиенты получают преимущества большой экосистемы и открытого стандарта Индустрии 4.0 для объединённого потока создания ценности, который включает в себя существующие решения Nexeed и многие другие сторонние приложения.

Интегрированная система измерения (IMS-A)

Интегрированная система измерения (IMS-A)

Сейчас: Устойчивое и надежное решение обеспечивает высокую точность, работая при этом без износа и без помех от электромагнитных полей благодаря индуктивному принципу измерения.

Далее: В следующих модификациях IMS-A будет легко подключаться с помощью цифрового идентификатора к управляющей среде в виде модуля plug&play. Дополнительные обновления системы позволяют получить новые функции.

За рамками: Характеристики продукта могут подстраиваться под требования клиентов с помощью пакетов программного обеспечения. Анализатор процесса обнаруживает износ и отклонения. Определённые данные могут использоваться для улучшения цифровых двойников.

XDK

XDK – это интеллектуальная сетевая сенсорная платформа для плавного перехода от прототипа Интернета вещей к профессиональным небольшим сериям и большим объемам, постоянно развивающаяся экосистема для оживления Интернета вещей.

Сейчас: XDK – это универсальное программируемое сенсорное устройство, оснащённое массивом датчиков и готовыми к использованию программными пакетами, способное удовлетворить все ваши потребности в приложениях Интернета вещей. XDK дает вам возможность мониторить, контролировать и анализировать ваши процессы удаленно посредствам Bluetooth или Wi-Fi, предоставляя вам круглосуточный доступ к данным.

Далее: Профессиональный регистратор данных XDK – это экспертный инструмент для сбора данных. Он позволяет получать точные данные с временными метками от нескольких датчиков с высокой скоростью передачи данных.

Новый язык программирования XDK Mita, предоставляемый Eclipse Foundation в качестве проекта с открытым исходным кодом, ещё больше упрощает программирование комплекта Интернета вещей.

За рамками: В будущем концепции модульных датчиков могут сконцентрировать своё внимание на более прочных корпусах для универсальных интеллектуальных мультисенсорных устройств, а также на загружаемых прошивках из интернет-магазинов приложений.