통신이 가장 중요

미래의 공장에서는 연결성이 중요합니다. 이미 모든 구동장치 기술에서 멀티 이더넷 및 IO-Link와 같은 개방형 표준을 사용합니다. 점차적으로, 국제적으로 인정받은 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture) 표준은 사물통신(cross-machine-to-machine) IT 응용 프로그램에 사용되고 있습니다. 실시간 확장, OPC UA를 위한 시민감 네트워킹(Time-Sensitive Networking) 및 새로운 모바일 무선 표준 5G를 통해 모든 구성 요소와 모듈 및 기계는 가까운 미래에 IT 정보를 실시간으로 교환할 수 있습니다.

정보 시각화

대화형 통신 플랫폼인 ActiveCockpit은 이미 생산 라인의 모든 관련 데이터를 캡처하여 실시간으로 처리합니다. 즉, 현장의 직원은 편차에 즉시 대응하고 최적화 조치를 취할 수 있습니다. 새로운 앱은 지속적으로 기능을 확장하고 백엔드 시스템에 대한 연결을 단순화합니다. 앞으로 ActiveCockpit은 제조 프로세스와 관련된 모든 통신 작업을 위해 개별적으로 구성 가능한 턴테이블 및 마켓플레이스가 될 것입니다.

ActiveCockpit

기존 시스템을 신규 시스템에 네트워크 연결

기존 시스템은 거의 아무런 노력없이 네트워크 환경에 통합됩니다. 사용자는 IoT Gateway 소프트웨어를 사용하여 쉽게 이 작업을 수행할 수 있습니다. 임베디드 컨트롤 시스템 또는 Box IPC를 사용하여 기계 및 모듈을 소급하여 네트워크로 연결하고 통신 가능 IoT 장치로 변환합니다. 네트워크로 IoT Gateway 소프트웨어에 연결된 모든 장치는 Device Portal을 통해 중앙에서 관리할 수 있습니다. 사용자는 곧 전세계의 기능 및 보안 업데이트를 설치할 수 있습니다. 앞으로 IoT Gateway 소프트웨어는 대용량의 데이터를 분산 처리하고 암호화 통화로 트랜잭션을 시작합니다.

IoT Gateway

일상 작업용 소프트웨어

보쉬의 Nexeed 소프트웨어 솔루션은 매일 수많은 보쉬 공장에서 입증되듯이 일상적인 비즈니스에서 모든 제조 프로세스의 모니터링 및 최적화를 단순화합니다. 센서에서 클라우드로 모든 장치 및 인스턴스를 연결합니다. Nexeed Automation은 최대한의 투명성을 제공하고 기계설비의 모니터링 및 예방 정비 솔루션인 Nexeed Production Performance Manager는 직원들이 유지 보수 및 생산 품질에 대한 올바른 결정을 보다 빨리 내릴 수 있도록 도와줍니다. 현재, 사용자가 생산 장비의 가용성을 향상시키는 데 도움이 되는 추가 기능을 개발 중입니다.

Nexeed

센서로 시각화 개선

작동 조건은 가동 중지를 유발하기 전에 마모를 감지하는 센서로 모니터링할 수 있습니다. 렉스로스는 이미 통합 측정 시스템 - 절대값 측정 시스템을 통해 선형 모션 블록에 온도 및 진동 센서를 추가 설치하였습니다. 사고 상황에서 직접 상태를 모니터링할 수 있습니다. 연결 감지 센서(Sense Connect Detect Sensor) 및 크로스 도메인 개발 키트(Cross-Domain Development Kit)와 같은 차세대 네트워크 가능 센서는 분산된 작동 데이터를 수집하여 앱을 통해 전송합니다. 사용은 매우 간단하며 사전 지식이나 경험 없이도 작동 가능합니다. 우리는 하노버 박람회 (Hanover Fair)에서 작업자가 작업 공간에서 직접 새로운 데이터를 얻을 수 있는 방법을 기계 제조업체 및 사용자에게 시연하는 첫 번째 애플리케이션을 선보이고 있습니다. 이를 통해 새로운 통찰력을 확보하여 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

IMS-A SCD XDK

ActiveCockpit

ActiveCockpit는 생산 산업에서 린 샵 플로어 관리를 위한 대화형 통신 플랫폼입니다. 모든 관련 프로세스 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있으므로 생산 라인에서 신속하게 대응할 수 있습니다. 린 원칙을 기반으로, OEE가 향상되어 편차를 신속하게 관리할 수 있습니다.

현재: ActiveCockpit은 ERP 또는 MES와 같은 백엔드 시스템의 제조 및 물류 데이터를 수집하고 집계합니다. 표준화된 KPI 시각화를 통해 실시간으로 편차가 투명해집니다. 이렇게 함으로써 개선을 지속적으로 지원하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

다음 단계: 다음 단계에서는 가치 흐름 맵핑을 디지털화하여 실시간으로 프로세스 데이터를 업데이트하고 마지막으로 밸류 스트림 디자인을 폐 루프로 시뮬레이트하여 최적화된 흐름을 보다 빨리 달성할 수 있습니다.

또한 ActiveCockpit의 개방형 플랫폼을 통해 자체 또는 특정 응용 프로그램을 통해 시스템을 확장할 수 있습니다.

미래: 미래에는 어떤 기능을 상상하시나요?

IoT Gateway 소프트웨어

IoT Gateway 소프트웨어는 신규 및 기존 시스템을 쉽고 경제적으로 연결합니다. 기계 컨트롤의 자동화 로직에 개입하지 않습니다. 전송된 데이터는 생산 프로세스 및 제품 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

현재: 보쉬 렉스로스는 보쉬 IT 보안 표준에 따라 센서에서 클라우드 솔루션까지 완벽한 생태계를 제공합니다. IoT Gateway 소프트웨어는 OPC UA(서버/클라이언트) 덕분에 쉽게 통합할 수 있습니다. 타사 컨트롤과 함께 사용할 수도 있습니다.

다음 단계: IoT Gateway 소프트웨어를 사용하면 연결된 모든 IoT 장치를 원격으로 디지털 방식으로 관리할 수 있습니다. 레거시 시스템을 위한 확장 가능한 IoT 업그레이드 패키지와 개별 애플리케이션을 만들기 위한 SDK(Software Development Kit)가 포함됩니다. 또한 암호화된 데이터 전송 및 바이러스 방지 등의 보안 기능을 사용할 수 있습니다.

미래: 향후 IoT Gateway 소프트웨어는 데이터 사전 처리와 로컬 분석 처리가 가능할 것입니다. 사용자는 IOTA와 같은 암호 화폐를 통해 지불을 이행할 수 있습니다.

Nexeed Production Performance Manager

Nexeed Production Performance Manager는 유지 보수 및 품질에 대한 신속한 의사 결정 담당자를 지원합니다. 이를 위해 이 소프트웨어는 생산 현장의 여러 소스에서 생산 및 기계 데이터를 실시간으로 수집하고 조합하며 이 데이터를 병합하여 시각화하고 생산 담당자에게 정의된 이벤트를 전달합니다.

현재: Nexeed Production Performance Manager는 개별 시스템과 전체 생산 시스템의 현재 상태에 대한 개요를 제공합니다. 쉬운 규칙 구성을 통해 유지 관리 기술자는 최소한의 기계 다운타임으로 예측 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 제품 품질을 향상시키기 위해 프로세스 데이터를 실시간으로 지속적으로 모니터링하고 문서화할 수 있습니다.

다음 단계: 프로세스 모니터링을 위한 기능은 프로세스 및 품질 엔지니어를 위해 실행 가능한 통찰력을 보다 세부적으로 제공합니다. 클라우드 기능이 더욱 향상되고 장비 공급 업체는 Nexeed Production Performance Manager를 사용하여 자사 시스템에 대한 추가 industry 4.0 서비스를 사용할 수 있습니다.

미래: Nexeed Production Performance Manager는 새로운 Industry 4.0 솔루션을 위한 표준화된 IT 기반을 제공합니다. 고객은 기존의 Nexeed 솔루션과 기타 많은 타사 애플리케이션을 통합하는 연결형 값 스트림에 대해 대규모 에코 시스템과 개방형 Industry 4.0 표준의 이점을 누릴 수 있습니다.

통합측정시스템(Integrated Measuring System, IMS-A)

IMS-A는 하나의 간단한 고정밀 전자 기계 제품으로 측정 및 안내 기능을 결합합니다.

현재: 튼튼하고 견고한 솔루션은 유도성 측정 원리로 인해 전자기장에 의한 간섭으로부터 마모되지 않도록 하면서 고도의 정확성을 제공합니다.

다음 단계: 다음 릴리스 내에 IMS-A는 디지털 명판으로 플러그 앤 플레이 모듈로 제어 환경에 쉽게 연결됩니다. 시스템 업데이트(옵션)로 새로운 기능을 사용할 수 있습니다.

미래: 소프트웨어 패키지로 제품 성능을 사용자 정의할 수 있으며 프로세스 관찰자 분석기가 마모 및 편차를 감지합니다. 결정된 데이터는 디지털 트윈을 발전시키는 데 사용될 수 있습니다.

SCD – Sense Connect Detect

미래의 공장에 진입. SCD는 저렴한 방법으로 데이터를 감지하고 분석하는 센서입니다. 앱 또는 IoT 게이트웨이와 함께 사용합니다. 센서는 온도, 가속도, 자력 및 광도와 같은 데이터를 측정합니다.

현재: 기존 프로토타입 버전은 사용이 쉽고 전문 기술 없이도 시운전이 가능합니다. SCD는 모든 애플리케이션에서 뛰어난 유연성을 제공합니다.

다음 단계: SCD와 함께 보쉬 렉스로스는 Industry 4.0을 즉시 개발하고 모든 구성 요소를 모든 기계 개념에서 지능형으로 제작하고 있습니다.

컴팩트한 디자인으로 공장에서 쉽게 통합할 수 있습니다. SCD는 가치 흐름을 디지털화하기 위해 다양한 유스 케이스를 제공합니다(예: 상태 모니터링, 충돌 모니터링, 현지화 및 실행 시간 추적 기능).

미래: 미래에는 데이터 포인트 기반 청구와 같은 디지털 비즈니스 모델이 제공될 것입니다.

XDK

XDK는 IoT 프로토타입에서 전문적인 소량 시리즈 및 대량 생산으로 원활하게 전환할 수 있는 스마트 연결형 센서 플랫폼으로 IoT를 구현하는 지속적으로 성장하는 생태계입니다.

현재: XDK는 최첨단 센서 기술과 즉시 사용할 수 있는 소프트웨어 패키지가 포함된 범용 프로그래밍 가능 센서 디바이스로 모든 IoT 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. XDK는 Bluetooth 또는 Wi-Fi를 통해 프로세스에 대한 원격 모니터링, 제어 및 분석 기능을 제공하므로 데이터에 연중 무휴 액세스할 수 있습니다.

다음 단계: XDK 전문 데이터 로거는 데이터 수집을 위한 전문 도구로서 높은 데이터 속도로 여러 센서의 시간을 기록하고 정확한 데이터를 수집할 수 있습니다.

이클립스 재단이 오픈 소스 프로젝트로 제공하고있는 새로운 XDK 미타 프로그래밍 언어는 IoT 키트의 프로그래밍을 더욱 간소화합니다.

미래: 미래의 모듈식 센서 개념은 범용 스마트 멀티 센서 장치를 위한 견고한 하우징 및 애플리케이션 웹 상점에서 다운로드할 수 있는 펌웨어에 중점을 둘 수 있습니다.