Verfügbarkeit als Dienstleistung

Gerade bei kontinuierlichen Prozessen sind die Kosten bei Stillstand extrem hoch. Deshalb bieten wir mit ODiN ein Servicepaket, das Verschleiß schon erkennt, bevor es zu einem Ausfall kommt. Sensoren erkennen Betriebszustände und leiten sie in die Cloud weiter. Die Daten werden dann von einer selbstlernenden Software ausgewertet, die Verschleiß mit mehr als 95 Prozent Sicherheit erkennt und entsprechende vorbeugende Wartungsmaßnahmen einleitet. Wir wenden das Prinzip der Zustandsüberwachung und der vorausschauenden Instandhaltung auf eine zunehmende Anzahl von Automatisierungsmodulen aller Technologien an. Langfristig zahlen die Anwender nicht für einzelne Instandhaltungsmaßnahmen, sondern für die Verfügbarkeit ihrer Maschinen und Anlagen.

ODiN

Mieten statt kaufen

Warum Maschinen kaufen und Kapital binden, wenn ich nur einen Prozessschritt brauche? Diese Frage stellen sich produzierende Unternehmen zunehmend. Früher war klar, dass sie Prozesse nur mit eigenen Maschinen steuern und optimieren konnten. Aber das Beispiel unserer Schraubtechnik zeigt, dass es auch anders sein kann. Der Funk-Akkuschrauber Nexo erfasst alle relevanten Prozessdaten und verarbeitet diese in Echtzeit. Die Daten zu jeder einzelnen Verschraubung werden gespeichert. Erste Anwender wollen nicht mehr den ganzen Schrauber kaufen, sondern wollen pro Verschraubung, die als richtig dokumentiert ist, bezahlen. Dieser Pay-per-Use-Ansatz reduziert die Kapitalbindung – bei höchsten Qualitätsstandards. Ein Anfang, wenn es um neue Geschäftsmodelle zur Finanzierung von Produktionsmitteln geht.

Nexo

Predictive Maintenance mit ODiN

Online Diagnostics Network (ODiN) erfasst und analysiert Zustandsdaten von Systemen. Es eignet sich besonders für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung von Großmaschinen, um kostspielige Stillstände zu reduzieren.

Now: Mit Verträgen für skalierbare, vorausschauende Wartung decken Endanwender die Erkennung von Abweichungen und Fehlern ab und vermeiden Ausfälle vorzeitig. ODiN reduziert das Risiko von ungeplanten Stillständen erheblich.

Next: In den nächsten Varianten ist die nachträgliche Erweiterung des Überwachungsumfangs auf neue Komponenten problemlos möglich. Auch zusätzliche Analysedienstleistungen sind enthalten.

Beyond: In Zukunft wird die Restlebensdauerprognose neue Dimensionen erreichen, die eine frühzeitige Planung von Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen.

Nexo Funk-Akkuschrauber

Nexo - High-End Schraubtechnik vereint in einem Funk-Akkuschrauber. Auf Grund seiner dezentralen Intelligenz kann der Akkuschrauber an jedem beliebigen Montagearbeitsplatz zum Einsatz kommen. Die integrierte Schraubersteuerung übernimmt alle wichtigen Entscheidungen. Darüber hinaus kann der Nexo Barcodes auslesen sowie lokale, intelligente Entscheidungen treffen.

Now: Durch die Unterstützung einer Vielzahl von Protokollen kann der Funk-Akkuschrauber Nexo ohne zusätzliche Hardware einfach in übergeordnete Datensysteme integriert werden. Der Barcode-Scanner eine ermöglicht einfache Handhabung zur Bearbeitung einer ganzen Palette von Produktvarianten, bis hin zu Losgröße 1.

Next: Bosch Rexroth bereitet den kabellosen Funk-Akkuschrauber Nexo für die fünfte Generation der mobilen Kommunikation (5G) vor.

Beyond: Perspektivisch wird der Funk-Akkuschrauber eine Anwendungsplattform auf Basis von Open-Core-Engineering integriert haben. Darüber hinaus werden digitale Dienste wie beispielsweise vorausschauende Wartung in Form von Ferndignosen möglich sein. Diese Daten ermöglichen es den Kunden auch, neue digitale Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use einzuführen.