多变装配

目前的趋势很明显:生产批量越来越小,越来越多的制造商正在寻找经济高效的生产方式。ActiveAssist是一种广泛应用的解决方案。智能辅助系统识别下一个订单,检索对应的工作计划并指导员工完成装配。为此,它将工作指令投影到工作台表面并监视其执行情况。如果发生错误,ActiveAssist会立即协助纠正,并在下一步中,继续支持装配过程。从这一点来看,装配与人工智能之间的关联并不遥远。

ActiveAssist

我的机器人朋友

人机之间的安全协作——无需额外的安全笼——是未来工厂的基本组成部分。我们的自动生产助手专门为此应用而开发。由于独特的电容式传感器外壳,如果员工离得太近,APAS助手会自动停止。而当员工远离后,机器人就会自主恢复工作。

无需额外的保护性环境,人类和机器人可以一起工作,而不是并排处理工作流程。因此,我们的生产助理已经能够逐渐接手单调机械的或不符合人体工程学的任务。这使员工能够专注于智能工厂中更为复杂的任务。

APAS

移动空间

在未来工厂中,只有建筑物的位置是固定的,而所有的机器和系统都是可完全移动的。该方向的第一步是控制柜——驱动少且带有集成控制。IndraDrive Mi伺服驱动最高可将布线成本降低90%,并推动机械工程的模块化。因此,模块和工作站可以轻松组合,并且只能通过软件进行同步。随着新的5G移动无线电通信标准的推出,有足够的带宽可用于无线通信。未来,电力供应将从地面的充电站转为感应供电。其结果是,机器可以被推到一起,形成新的生产单元,从而进一步简化了多变的生产任务。

IndraDrive Mi

ActiveAssist

借助交互式分步教程,ActiveAssist辅助系统使各种装配任务变得更加容易。它的使用方法直观并且完全互联,从而提高流程可靠性,最大限度地减少缺陷和最终检查,以及提高质量。通过分散智能,将人员、设备和处理流程结合在一起。

现在: 这款基于网络的软件能够在正确的时间向合适的员工提供准确的信息。根据客户的订单,ActiveAssist将引导员工,避免出现故障并确保高度的灵活性。这就是“单件生产流程”的工作原理。作为一种网络解决方案,订单可以发送到不同的ActiveAssist中。

下一步: 在下一步中,可以通过ActiveAssist连接其他系统,例如智能拧紧系统或测试台。通过单层教学,您可以配置整个系统,而无需对某个特定的解决方案进行编程。

未来: 想象一下未来可以具有哪些功能?

APAS

APAS——自动生产助手——协助员工完成简单、单调或不符合人体工程学的任务。全球独有的无接触机器的安全性促成了全新的人机协作形式。

现在: 世界各地的生产工厂已经使用超过100个APAS系统。虽然APAS助手机器人具有完全的协作安全性,但是如果周围没有人,它们就会高速移动。APAS内联版本与标准工业机器人完全兼容。

下一步: 下一代APAS助手将为所有APAS机器人使用模块化平台独立软件。它将具有增强的机器视觉能力。移动解决方案适合在不同地点灵活使用。

未来: 未来的APAS数字孪生将应用于完全数字化的价值流设计。基于数字安全传感器,它将支持与人类员工进行高级互动。此外,它还会根据CAD数据集识别零件及获取位置。它将支持深度学习和AI算法,用于零件的自动化处理,而无需进行大量的工程设计。

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi使机器制造商能够将所有电气驱动组件直接集成到机器中,获得完全无柜式模块化机器,最小化所需空间。

现在: 多亏系统设计,IndraDrive Mi不仅有助于降低组件方面的成本。 它还将机柜冷却的控制柜空间和能耗降低100%。此外,可减少90%的接线工作。

下一步: 用于健康指标测量的电机编码器扩展功能可用于预测性维护,从而提高机器可用性。

未来: 想象一下未来可以具有哪些功能?