通信即一切

在未来工厂,互联是至关重要的。我们已经在所有的驱动器技术中使用了诸如多协议以太网和IO-Link等开放标准。如今,越来越多的企业在机器到机器和机器到IT的应用程序中使用国际认可的开放平台通信统一架构标准。通过实时扩展、开放平台通信统一架构的时间敏感网络和新的移动通信标准5G,在不久的将来,所有的组件、模块和机器都能够与实时IT交换信息。结果是:未来工厂的全面透明化。

信息可视化

交互式通信平台ActiveCockpit已经捕获了一条生产线的所有相关数据并进行实时处理。这意味着,现场的员工可以立即对任何偏差作出反应,并启动优化措施。新的应用程序不断拓展其功能并简化与后端系统的连接。未来,ActiveCockpit将成为所有与制造流程有关的通信任务的可独立配置的信息中转站和终端。

ActiveCockpit

新旧相接

现有机器将轻易地并入网络环境中:用户可以使用工业4.0升级软件轻松实现这一点。通过嵌入式控制系统或Box IPC,可以连接老一代机器和模块,并将它们变成支持通信的物联网设备。网络连接到物联网网关软件的所有设备都可以通过设备入口进行集中管理。用户很快能够同时在全球范围内安装功能更新和安全更新。未来,物联网网关软件将分散式预处理大量数据并启动加密货币交易。

工业4.0升级套件

实用软件

博世开发的Nexeed软件解决方案简化了日常业务中所有制造流程的监控和优化——正体现在博世众多工厂的每日运作。他们将所有设备和实例从传感器连接到云。 Nexeed自动化使得透明度最大化,Nexeed生产绩效管理器

帮助员工在生产过程中更快地作出正确的维护和质量决策。我们目前正在开发更多功能来帮助用户提高其生产设备的可用范围。

Nexeed

A better view with sensors

运行状态可以通过传感器进行监测,这些传感器可在导致宕机之前检测到机器磨损。力士乐已经在直线运动模块中安装了附加的温度和振动传感器和综合测量系统——绝对值测量系统。它们可以直接在事件现场进行状态监测。新一代可联网传感器,如感应连接监测传感器和跨域开发套件,将采集分散的运行数据并通过应用程序进行传输。它们的使用方法非常简单,无需事先培训或经验即可投入使用。我们在汉诺威博览会上展示了第一个应用程序,向机器制造商和用户展示他们将如何从车间直接获取新数据。由此,他们可以获得最新的了解,帮助他们优化生产流程。

IMS-A SCD XDK

ActiveCockpit

ActiveCockpit是用于生产行业精益车间现场管理的交互式通信平台。通过实时访问所有相关的流程数据,它能够对生产线作出快速反应。根据精益原则,偏差可以得到快速管理,使OEE得到改善。

现在: ActiveCockpit从ERP或MES等后端系统中收集并汇总制造和物流数据. 通过对KPI进行标准可视化,实现了偏差的实时透明。这就是它支持持续改进并提高生产力的方式。

下一步: 接下来,它将把您的价值流图谱进行数字化。流程数据会实时更新。最后,价值流设计图会在闭环中进行模拟,以加快优化流程。

此外,ActiveCockpit的开放平台能让您通过自己的或特定的应用程序来扩展系统

未来: 畅想未来,您希望获得什么样的功能?

工业4.0升级套件

工业4.0升级软件轻松且经济高效地连接新旧机器。它不会干涉机器控制的自动化逻辑。传输的数据有助于优化生产流程和产品质量。

现在: 根据博世IT安全标准,博世力士乐提供从传感器到云解决方案的完整生态系统。由于使用OPC UA协议(服务器/客户端),工业4.0升级软件可轻松集成。它还可以与第三方控件一起使用。

下一步: 作为下一步,工业4.0升级软件将使用户能够远程数字化管理所有连接的物联网设备。它将包含用于传统机器的可扩展物联网升级包和用于创建单个应用程序的软件开发工具包(SDK)。此外,安全功能如加密数据传输和增强的防病毒保护将可供使用。

未来: 未来,工业4.0升级软件将能够预处理数据并处理本地分析。用户可以通过IOTA这样的加密货币来实现付款。

Nexeed生产绩效管理器

Nexeed生产绩效管理器帮助员工对维护和质量问题进行快速决策。为此,该软件可以实时采集并整合来自车间不同来源的生产和机器数据,合并后对其进行可视化处理,并将定义的事件传给生产人员。

现在: Nexeed生产绩效管理器提供了单个机器和整个生产系统当前状态的视图概览。简单的规则配置使维护技术员能够在最少的机器宕机时间内,执行预测性维护任务。为提高产品质量,可以实时监控并记录流程数据。

下一步: 流程监控的功能为流程和质量工程师提供更详细的可操作见解。云功能得到进一步改善,机器供应商可以使用Nexeed生产绩效管理器为其机器添加工业4.0的服务。

未来: Nexeed生产绩效管理器为新的工业4.0解决方案提供了标准化的IT基础。客户受益于庞大的生态系统以及关联价值流的工业4.0开放标准,该标准包含现有的Nexeed解决方案和许多第三方应用程序。

综合测量系统 (IMS-A)

IMS-A将测量和指导功能集中到同一个高精度和简单的机电产品中。

现在: 坚固耐用的解决方案提供了高精度,工作时无磨损,并且由于电感测量原理对电磁场的干扰不敏感。

下一步: 在最新发布的版本中,IMS-A将通过数字铭牌轻松连接到控制环境,成为即插即用的模块。可选的系统更新可以支持新功能。

未来: 产品性能可以通过软件包进行定制化,流程观察分析仪检测磨损和偏差。测量的数据可以用来改进数字孪生。

SCD——感应连接监测器

进入未来工厂。SCD是一种低成本监测和分析数据的传感器。它与应用程序或物联网网关结合使用。传感器测量温度、加速度、磁性和光强度等数据。

现在: 现有的原型机型易于使用,并且可以在没有专业技术知识的情况下完成调试。SCD为所有应用提供了高度的灵活性。

下一步: 基于SCD,博世力士乐也在开发各种工业4.0创新产品,使所有组件在任何机器概念中都变得智能。

由于设计紧凑,它可以很容易地并入工厂中。SCD提供不同的用例来数字化价值流,例如,状态监测、碰撞监测、本地化和运行时间跟踪。

未来: 产品性能可以通过软件包进行定制化,流程观察分析仪检测磨损和偏差。测量的数据可以用来改进数字孪生。

XDK

XDK是一个智能连接的传感器平台,可以实现从物联网原型到专业的小批量和大批量的无缝过渡,它是一个不断扩大的生态系统,为物联网注入生机活力。

现在: XDK是一种通用的可编程传感器设备,配备了先进的传感器技术和现成的软件包,能够满足您所有的物联网应用需求。XDK使您能够通过蓝牙或Wi-Fi远程监控、控制和分析流程,让您全天候访问数据。

下一步: XDK专业数据记录器是专业的数据采集工具。它允许以高数据速率对多个传感器进行时间戳和精确的数据采集。

由日蚀基金会(Eclipse Foundation)提供的新XDK Mita编程语言作为开源项目,进一步简化了物联网套件的编程开发。

未来: 未来的模块化传感器概念可能更多专注于通用智能多传感器设备的坚固外壳,以及应用程序网上商店的可下载固件。