Frage? Frag iXi!

Zurück

Gemeinsam Energiewende gestalten

ctrlX AUTOMATION wird Schlüsseltechnologie im Omnivise Solution Portfolio

Die Energieerzeugung befindet sich im fundamentalen Wandel. Dezentrale Anlagen, hybride Kraftwerkskonzepte und volatile Energiemärkte verlangen nach neuen Automatisierungsarchitekturen – leistungsfähig, offen, hochverfügbar und cybersicher. Siemens Energy treibt diese Transformation mit seinem digitalen Omnivise Plattformansatz konsequent voran. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei künftig ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth.

Bereits seit längerem setzt Siemens Energy im Leittechnik- und Automatisierungsbereich auf die Steuerungsplattform ctrlX CORE, um die Orchestrierung von Energieerzeugungsanlagen auf ein neues Level zu heben. Jetzt wird die Zusammenarbeit vertieft. ctrlX AUTOMATION wird mit seinen verschiedenen Komponenten fest im Omnivise Solution Portfolio verankert und somit künftig noch enger in die Plattformarchitektur eingebunden. Damit entsteht eine skalierbare Automatisierungsbasis in Energieinfrastrukturen.

Omnivise für die Digitalisierung der Energieerzeugung

Mit dem Omnivise Solution Portfolio verfolgt Siemens Energy einen integrierten Ansatz für die Digitalisierung in der Energieerzeugung. Die modulare Plattform verbindet Steuerungs- und Automatisierungstechnik mit digitalen Anwendungen, datenbasierten Services sowie Energie- und Asset-Management-Systemen.

Ziel ist es, Energieanlagen durchgängiger zu automatisieren, flexibler zu steuern und nachhaltiger zu betreiben: von dezentralen Assets über erneuerbare Energiesysteme bis hin zu hybriden Kraftwerkskonzepten. Die Offenheit der Plattform ermöglicht dabei die nahtlose Integration von Technologien aus der Industrieautomatisierung.

Industrieautomatisierung trifft Energieexpertise

Durch die Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth profitiert Siemens Energy von der hohen Innovationsgeschwindigkeit der Industrieautomatisierung und der ausgeprägten IoT-Kompetenz. Gleichzeitig bringt Siemens Energy sein tiefes Domain-Know-how in der Energieerzeugung und den Anforderungen kritischer Infrastrukturen in die Partnerschaft ein. Dadurch lassen sich industrielle Automatisierungslösungen gezielt mit den spezifischen Anforderungen des Energiesektors verbinden und technologische Neuerungen schneller in den Energiemarkt integrieren.

Technologische Weiterentwicklung mit klarem Praxisfokus

Künftig übernimmt die Steuerungsplattform ctrlX CORE zentrale Aufgaben für die digitale Anbindung von Energieerzeugungsanlagen sowie die Steuerung und Regelung der Energieflüsse, um das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Stromverbrauch in Echtzeit sicherzustellen.

Ein Schwerpunkt ist die Hochverfügbarkeit. Siemens Energy bringt als Leitkunde bei Bosch Rexroth seine Anforderungen an redundante Steuerungsarchitekturen ein. Mit der Redundancy Manager App lässt sich die Steuerungshardware aus dem ctrlX AUTOMATION-Portfolio zu einer hochverfügbaren Lösung ausbauen. Die Kommunikation erfolgt über OPC UA PubSub auf Basis offener Standards. Für Energieanlagen als Teil kritischer Infrastruktur ist maximale Verfügbarkeit eine zentrale Voraussetzung für Versorgungssicherheit.

Die Model Connect App ermöglicht die Anbindung von MATLAB® und Simulink®. Komplexe Regelungs- und Prozessmodelle können so in der Simulationsumgebung entwickelt, validiert, simuliert und als Programm-Code nahtlos auf die Steuerung gebracht werden – als Alternative zur klassischen SPS-Programmierung. Das schafft die Grundlage für digitale Zwillinge, zum Beispiel zur Unterstützung von Forecast-Prozessen im Netzbetrieb.

ctrlX CORE als hochsichere, flexible Edge-Plattform für Omnivise T3000 Edge

Ein hierbei entscheidender Aspekt ist die Cybersecurity. Energieanlagen unterliegen strengen nationalen und internationalen Regularien, beispielsweise im KRITIS-Umfeld. Das Betriebssystem ctrlX OS ist CRA-ready und nach IEC 62443 zertifiziert. Es unterstützt somit bei der Umsetzung hoher Sicherheitsanforderungen.

Ebenso relevant ist die Performance: Omnivise T3000 Edge nutzt die ctrlX CORE mit ctrlX OS als technologische Plattform. Die softwarebasierte Edge-Architektur ermöglicht Reaktionszeiten von 1 bis 5 Millisekunden („Fast Automation“). Damit lassen sich auch dynamische, hybride Anlagenkonzepte präzise steuern – bei gleichzeitiger direkter, standardisierter Anbindung an IT- und Cloud-Systeme.

Die Steuerungsplattform ctrlX CORE bildet somit eine robuste, sichere und offene Grundlage, auf der die spezialisierte Funktionalität von Omnivise T3000 Edge aufbaut. Diese Kombination ermöglicht es Energieversorgern, die Vorteile der Digitalisierung sicher zu nutzen und ihre Anlagen für die Zukunft der Energieversorgung zu rüsten.

Gebündelte Power als Mehrwert für Energieerzeuger

Als Bestandteil des Omnivise Solution Portfolios trägt ctrlX AUTOMATION dazu bei, hybride und dezentrale Energiesysteme effizienter, flexibler und resilienter zu gestalten. Die Kombination aus offener, softwarebasierter Automatisierung und branchenspezifischer Energieexpertise schafft die Grundlage, um schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und die Energieerzeugung nachhaltig weiterzuentwickeln.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

Portraitansicht von Michael Haun, Game Changer

Michael Haun

Game Changer
Business Development

LinkedIn

 

Automatisierung muss sicher sein

Cyber­sicher­heit und CRA-Konformität als Schlüssel­faktoren für Zukunfts­sicherheit

Industrieanlagen werden immer smarter, aber dadurch auch ein Ziel für Cyberangriffe. Deshalb erfordert zukunftssichere Automatisierung Cybersicherheit auf allen Ebenen. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, den regulatorischen Anforderungen und was Sie jetzt tun müssen.

Jetzt downloaden!

Zurück