Frage? Frag iXi!

Zurück

CUIR Corrugated Machinery setzt auf ctrlX AUTOMATION

Bedrucken und das Stanzen von Wellpappe mit ctrlX AUTOMATION Lösungen

CUIR Corrugated Machinery ist ein französischer Maschinenbauer, der sich auf das Bedrucken und das Stanzen von Wellpappe spezialisiert hat. Fast 90 Jahre nach seiner Gründung gehört das Unternehmen noch immer zu dem weltweit kleinen Kreis der Akteure, die in der Lage sind, Stanzmaschinen, Flexodrucklinien und Inline-Druck- und -Stanzkombinationen zu entwerfen, herzustellen, zu installieren und in Stand zu setzen.

Auf Initiative seines neuen Vorsitzenden Fabien Val-Duprez hat CUIR seine Automatisierungsstrategie vollständig überarbeitet und Bosch Rexroth als Partner gewählt.

„Als ich das Unternehmen im Jahr 2015 übernahm, wurde die Automatisierung intern mit verschiedenen Anbietern entwickelt. Die Heterogenität unserer Lösungen stellte eine potenzielle Problemquelle dar. Daher entschied ich mich dafür, ab 2017 im Rahmen der Entwicklung einer neuen Maschine auf eine stärker standardisierte Lösung umzusteigen. Nachdem wir uns mit verschiedenen potenziellen Partnern beraten hatten, entschieden wir uns für Bosch Rexroth, und ich bin überzeugt, dass wir damit die richtige Wahl getroffen haben“, erklärt Fabien Val-Duprez.

Bewegungssteuerung aus dem Hause Bosch Rexroth

Bosch Rexroth stellt CUIR umfassende Motion-Control-Lösungen bereit, die Motoren, elektrischen Antriebe und Steuerungstechnik umfassen.

„Wir setzen Motoren der nächsten Generation mit Hybridkabeln ein, die kompakter sind und weniger Energie verbrauchen. Bei den Antrieben stützen wir uns auf die kompakte Mehrachs-Technologie ctrlX DRIVE. Die Antriebe sind mit einem System zur Rückgewinnung und Wiedereinspeisung der Energie in das Unternehmensnetz verknüpft. Bei der Steuerungstechnik haben wir uns für Offenheit und Standardisierung entschieden, und zwar sowohl bei der Software als auch bei den Programmiersprachen und den Kommunikationsprotokollen. Das gewährt CUIR hinsichtlich der Präferenzen und der Bedürfnisse seiner Kunden einen großen Spielraum", führt Quentin Delaunay, Anwendungsingenieur für Automation and Motion Control bei Bosch Rexroth, aus.

„Es ist wichtig, dass unsere Kunden sich nicht in einer einzigen technischen Lösung gefangen fühlen“, ergänzt Val-Duprez. „Außerdem werden die von Bosch Rexroth genutzten Technologien und Programmiersprachen an den Universitäten gelehrt, was uns mehr Möglichkeiten verschafft, wenn wir Automatisierungsexperten einstellen wollen.“

Weltweit verfügbare Plug-and-Play-Komponenten

Die Möglichkeit der raschen Integration und Inbetriebnahme sowie der einfache Zugang zu den Komponenten überall auf der Welt waren ebenfalls wichtige Auswahlkriterien für CUIR.

„Die Bekanntheit der Marke Bosch Rexroth stärkt das Vertrauen unserer Kunden, und die weltweite Verfügbarkeit der Komponenten ermöglicht es uns, unsere Maschinen schnell zu reparieren – ganz gleich, an welchem Ort“, erläutert Fabien Val-Duprez.

Xavier Bigotte, Technischer Direktor von CUIR, fügt hinzu: „Wir waren auf der Suche nach umfassenden und homogenen Lösungen mit dem Ziel, die Integration unserer Maschinen zu erleichtern, ihre Instandhaltung zu vereinfachen und ihre Leistung zu steigern. Bei den Motoren, den Antrieben und den Steuerungen von Bosch Rexroth handelt es sich um Plug-and-Play-Komponenten. Ihre Konfiguration erfolgt nahezu automatisch, und das bedeutet eine echte Zeitersparnis im Hinblick auf ihre Integration.“

Steigerung der Maschinenleistung dank Fachwissen und Qualität

„Beim Flexodruck ist die Registerqualität von entscheidender Bedeutung“, erläutert Xavier Bigotte und fügt hinzu: „Dank unserer neuen Architektur und der Qualität der Regelsysteme von Bosch Rexroth können wir den Präzisionsgrad der Achsen erhöhen und so die Druck- und die Stanzqualität unserer Maschinen verbessern.“

Im Rahmen seiner über 40-jährigen Erfahrungen in der Druckindustrie hat Bosch Rexroth es stets verstanden, den branchenspezifischen Anforderungen an die Genauigkeit und die Wiederholbarkeit – auch bei Maschinen mit sehr hohem Durchsatz von bis zu 700 Metern pro Minute – gerecht zu werden. Das Fachwissen von Bosch Rexroth ist heute in einer Bibliothek branchenspezifischer Funktionen zusammengefasst, die den Herstellern für die Vereinfachung ihrer Entwicklungsaufgaben zur Verfügung steht.

„Wir sind heute in der Lage, Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit Flexibilität zu kombinieren. Dies ermöglicht es den Herstellern, Maschinen mit einer großen Formatvielfalt und sehr kurzzeitige Umstellungen von einem Format auf ein anderes anzubieten, sodass auch kleine Serien rentabel werden", präzisiert Quentin Delaunay.

Kontinuierliche Begleitung durch die Teams von Bosch Rexroth

Fabien Val-Duprez fügt an: „Das Bosch Rexroth Team hat sich engagiert und uns bei unserer Entwicklung sehr gut unterstützt. Diese aktive Mitbeteiligung ist trotz der geringen Größe unseres Unternehmens beständig. Ich bin bestrebt, Hand in Hand mit kompetenten Partnern zusammenzuarbeiten, und ich kann heute sagen, dass CUIR auch zukünftig mit Bosch Rexroth zusammenarbeiten möchte. Ich spreche gern über unsere Partnerschaft, denn für mich ist sie ein weiterer guter Grund für den Kauf von CUIR-Maschinen.“

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

Logo CUIR Corrugated Machinery

 

 

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

„Openness is everything“ – das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung.

Jetzt anfordern!

Zurück