Frage? Frag iXi!

Zurück

Bosch Rexroth und VMware by Broadcom bündeln OT- und IT-Expertise

Die Zusammenarbeit von Technologieanbietern mit unterschiedlichem Spe­zialwissen ist ein wichtiger Beschleuniger der digitalen Transformation in der Industrie. Diese Co-Creation leben auch Bosch Rexroth und VMware by Broadcom. Sie bündeln ihre Kompetenzen, um die Konvergenz von IT und OT voranzutreiben, und industrielle Anwendende dabei zu unterstützen, die Automatisierung in Fabriken zu beschleunigen.

Die Partnerwelt ctrlX World erweitert das Angebot des Automatisierungssystems ctrlX AUTOMATION um Hardware und Apps von Partnerunternehmen. Anwendende haben so Zugriff auf ein umfassendes, interoperables Technologieportfolio, das die digitale Transformation erleichtert. VMware by Broadcom ist bereits seit 2022 Teil der ctrlX World.

Mit vereinten Kräften treiben die beiden Unternehmen die Virtualisierung und Digi­tali­sierung am Rand der Fertigung voran­. Die Expertise von VMware by Broadcom in Virtuali­sierungstech­nologien und die Ausweitung von IT-Automatisierungs- und Service-Fähigkeiten in die OT-Umgebung ermög­lichen eine schnellere und effi­ziente Konvergenz von IT und OT. Dies trägt zu einer Beschleunigung der Digitali­sierung und Standardi­sierung in einer typischerweise isolierten und komplexen Fertigungs­umgebung bei.

Mehr Effizienz und Skalierbarkeit – weniger Abhängigkeit

ctrlX AUTOMATION ist darauf ausgelegt, die Time-to-Market für Maschinenhersteller zu verkürzen und es Anwendenden zu ermöglichen, die Effizienz der Produktion zu maximieren. Eine besondere Bedeutung hat dabei vor allem das industrielle Betriebssystem ctrlX OS. Es nutzt die Real-Time-Virtualisierung von VMware by Broadcom und profitiert dabei von den seit Jahren bekannten Vorteilen der VMware Virtualisierungstechnologie aus der IT. Auf der etablierten Plattform VMware vSphere können Maschinenbauer ihre Anwendungen erstellen, bereitstellen und ausführen. Diese schließt auch Echtzeit­fähigkeiten und App-Management-Funktionen bei der Fabrik- und Maschinen­steuerung mit ein. Auch lässt sich z. B. das Engineering beschleunigen. Das geschieht durch die Virtualisierung von Automatisierung sowie das Ausführen und Skalieren von bisherigen IPC-Lösungen auf einer reduzierten, zentralen Serverinfrastruktur, ohne das Echtzeitverhalten zu beeinträchtigen.

Traditionell läuft ctrlX OS direkt auf Industrie-Steuerungen, wie zum Beispiel der ctrlX CORE. Damit geht eine gewisse Abhängigkeit einher. Mit ctrlX OS, das auf dem VMware Hypervisor läuft, wird eine Abstraktionsebene einge­zogen, welche die Applikation von der Hardware ent­koppelt. Gleichzeitig kann so eine leistungsstärkere Hardware eingesetzt werden. Es ist möglich, mehrere ctrlX OS-Instanzen und ctrlX OS Apps parallel auf einem Server oder Gateway laufen zu lassen. Dies erhöht ent­scheidend die Effizienz und reduziert erheblich die Lifecycle-Kosten. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit. Auch besteht dadurch die Möglichkeit, einfach auf Funk­tionen für aktuelle und künftige Bedarfe wie KI-Applikationen zurückzu­greifen, zum Beispiel zur visuellen Erkennung von Fehlern in der Produktion.

Automatisierungsprojekte einfach starten und ausbauen

Durch die Kombination der Lösungen von VMware by Broadcom und Bosch Rexroth entstehen ska­lierbare Lösungen, die es Industriekunden ermöglichen, Automatisierungs­projekte auf einem einzelnen Automatisierungsgerät einfach zu starten und bei Bedarf mühelos auf Server-Hardware zu skalieren und zu optimieren. Ein Beispiel: Eine Anwendung für die Bildverarbeitung oder Qualitätskontrolle bringt zufriedenstellende Ergebnisse und soll ausgebaut werden. Basierend auf dem zugrunde liegenden Edge Compute Stack von VMware und den Fähigkeiten von ctrlX OS sowie den CPU-, GPU- und DPU-Integrationsmöglichkeiten, die VMware by Broadcom bereits bietet, kann die Skalierung und Leistungssteigerung erfolgen.

Durch die Kombination von VMware by Broadcoms Edge Compute Stack und ctrlX OS können beide Unternehmen den Trend der verteilten Software im Auto­matisierungsbereich nutzen. Das ist von Vorteil, um beispielsweise leistungsstarke Regelkreise auf den Automatisierungsgeräten innerhalb der Maschine zu ermög­lichen, wobei Zustandsmaschinen in einer hoch performanten Serverinfra­struktur mit einer geringen Latenzverbindung ausgeführt werden. Durch die Latenzvorteile können schnelle Reaktionszeiten sichergestellt werden. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, bei denen Echtzeitverarbeitung und schnelle Entscheidungen erforderlich sind.

Fazit

Die Zusammenarbeit zwischen Bosch Rexroth und VMware by Broadcom ver­spricht eine schnellere Konvergenz von IT und OT – und trägt damit zur Um­setzung von modernen vernetzten Produktionsprozessen bei. Die beiden Unter­nehmen gestalten gemeinschaftlich die Zukunft der industriellen Automatisierung und leisten einen Beitrag zu mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Performance in der Fabrik.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

Bernd Kammholz

Client Strategy Director
Global Accounts
VMware by Broadcom

LinkedIn

 

 

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

„Openness is everything“ – das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung.

Jetzt anfordern!

Zurück