Frage? Frag iXi!

Zurück

BFR Systems automatisiert Flaschenaufsteller mit ctrlX AUTOMATION

Die französische Gruppe BFR Systems bietet seit 65 Jahren betriebsfertige Lösungen für die Fertigung, Verpackung und Kontrolle gängiger Verbrauchsgüter an. Die Lösungen reichen von einfachen Maschinen bis hin zu kompletten Fertigungslinien. Dabei zeichnet sich die Gruppe insbesondere durch ihre Kompetenz bei der Integration aus.

Ausgehend von der Lebensmittel­industrie, dem ursprünglichen Fachgebiet der Gruppe, dringt BFR Systems heute in die Segmente Kosmetika, Hygieneprodukte und Haushaltsprodukte vor. All diese Marktsegmente spricht auch der nun neu herausgekommene robotisierte Flaschenaufsteller an, mit dem lose als Schüttgut bereitgestellte Fläschchen aufgenommen, aufgestellt und getaktet an das Transportband einer Abfüllmaschine übergeben werden. Im Vordergrund steht wie immer das Ziel der Gruppe - die Entwicklung optimierter Standardlösungen, die sich einfach an den individuellen Bedarf jedes einzelnen Kunden anpassen lassen. Zu den Verbesserungen zählt unter anderem die Roboter­steuerung über die SPS der Maschine, ein System, das viele Vorteile mit sich bringt.

Lassen Sie uns diese Innovation auf Basis der Lösungen von Bosch Rexroth etwas näher beleuchten.

Roboter für Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit

Traditionell setzen Flaschenaufsteller bei der Aufnahme, Ausrichtung und Positionierung von Kunststoffflaschen und Fläschchen auf mechanische Lösungen. Hier werden die Verpackungen nun einzeln von einem Delta-Roboter aus der Ladezone aufgenommen und zum Transportband befördert. Eine wohlüberlegte Entscheidung:

„Wir haben uns für die Entwicklung eines robotisierten Aufstellers entschieden, weil eine solche agile Lösung im Vergleich zu 100 % mechanischen Lösungen zwei besondere Vorteile mit sich bringt: Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit.
Durch ihr Design passt sich diese Maschine an vollkommen unterschiedliche Flaschentypen und Formate an, ganz ohne Formatteil“, erklärt Thierry Fouré, Vertriebsleiter bei BFR Systems.

Die Steuerung erleichtert die Integration

Eine weitere Besonderheit dieser Maschine besteht darin, dass die gesamten Bewegungen von einer einzigen Steuerung gesteuert werden, wie uns Nathanael Briand, Anwendungsingenieur bei Bosch Rexroth näher erklärt: „BFR Systems hat sich entschieden, die Automation und Motion Control von Bosch Rexroth in einen als reine Mechanik gelieferten Delta-Roboter zu integrieren. Die Motoren, Servoantriebe und die Steuerung für die komplette Umsetzung der Anwendung werden also von uns bereitgestellt.“

Geleitet wurde diese Entscheidung von dem Effizienzgebot, da die von BFR Systems entwickelten Maschinen und kompletten Fertigungslinien meist zahlreiche Roboter umfassen. Diese Architektur bietet nicht nur den Vorteil kürzerer Entwicklungszeiten, sondern funktioniert auch in Kombination mit jeder beliebigen Roboterkinematik.

„Die gemeinsame Steuerung der SPS und der Roboterfunktionen über eine einzige Steuerung vereinfacht die Maschinenarchitektur erheblich. Dadurch gewinnen wir Zeit bei der Entwicklung und Inbetriebnahme“, führt Olivier Lecorre, Abteilungsleiter Automation bei BFR Systems aus.

„Die besten Bewegungsbahnen konnten wir mit der Steuerung von Bosch Rexroth erzielen. Das ist ein wesentliches Element dieser Maschine: Wir brauchen optimierte, flüssige und möglichst ruckelfreie Bewegungen. Das ist die Voraussetzung, um die Fläschchen nicht zu ‚verlieren‘“, fügt er hinzu.

ctrlX AUTOMATION – eine Umgebung für gezielte Weiterentwicklung der Maschine

BFR Systems suchte nach einer Lösung für Automation und Motion Control, die in der Lage ist, die Entwicklung der Maschinen auch in den kommenden Jahren weiter zu begleiten. Diese Lösung haben wir mit den Steuerungen aus dem ctrlX AUTOMATION Portfolio gefunden, die sich durch mehrere Vorteile auszeichnen:

  • Betrieb auf Basis eines Echtzeit-Linux-Kernels unter Verwendung von Apps, ein Prinzip, das auch bei Smartphones Anwendung findet,
  • Möglichkeit, in verschiedenen Sprachen zu programmieren, von herkömmlichen SPS-Programmiersprachen bis hin zu Hochsprachen wie Python, C++, C# usw.
  • Bereitstellung sicherer IoT-Funktionen.

„Über unsere Plattform ctrlX AUTOMATION können die Maschinenhersteller Produktionsdaten einfach und unkompliziert an den Benutzer rückmelden, Instrumente für Ferndiagnose und Fernwartung einrichten oder die Maschinen auch an MES-Tools anbinden“, bestätigt Nathanael Briand.

„Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Maschinen vernetzen, personalisierte Dashboards anlegen und ohne zusätzliche Geräte Fernwartung anbieten können. Die Umgebung von ctrlX AUTOMATION geht genau in die Richtung, in die wir uns weiterentwickeln wollen: komplette, modulare und ausbaufähige Fertigungslinien, die genau auf den Bedarf unserer Kundschaft zugeschnitten sind. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns für Bosch Rexroth entschieden“, erklärt Olivier Lecorre.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

ctrlX AUTOMATION Magazine 2025

ctrlX AUTOMATION Magazin 2025

Das neue ctrlX AUTOMATION Magazin wartet auf Sie: Spannende Case Studies u.a. zu Audi und Siemens Energy, Experten-Stimmen zu Themen wie Cyber Resilience Act oder Big Data und natürlich alle Neuheiten rund um unsere Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION und das ctrlX OS Ecosystem.

Jetzt anfordern!

Zurück