Bosch Rexroth bietet flexible Kommunikationsarchitekturen für die Fabrik der Zukunft
![ctrlX World Blau gefärbtes Bild, auf dem eine stilisierte Erde zu sehen ist. ctrlX World ist das Partner Ökosystem der Automatisierungslösung ctrlX AUTOMATION.](assets/images/3/DC-AE_ctrlX_World_Header_01-6cda5b09.jpg)
Third-Party-Anbieter stellen Kommunikationslösungen für den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bereit
- Integration von ctrlX AUTOMATION in 5G-Fabriknetzwerke mit Nokia
- Einfache Konfiguration und Betrieb von IO-Link-Sensorik mit ifm
- Flexible Ergänzung der I/O-Module mit WAGO
Kommunikation – beispielsweise von Maschine zu Maschine – ist entscheidend für die Umsetzung der Industrie 4.0. Bosch Rexroth und Third-Party-Anbieter stellen daher über das Partnernetzwerk ctrlX World des Automatisierungssystems ctrlX AUTOMATION entsprechende Lösungen zur Kommunikation auf allen Ebenen bereit. Neu an Bord sind Nokia, die ifm electronic GmbH und die WAGO GmbH & Co. KG.
„Über das Partnernetzwerk ctrlX World stellen wir Lösungen als Apps zur Verfügung, mit denen unsere Kunden komplexe Aufgaben im Automatisierungsumfeld besser bewältigen können. Auf Hardware-Seite unterstützt dabei die leistungs- und kommunikationsfähige industrielle Steuerung ctrlX CORE. Diese ist auf Grund ihrer offenen und flexiblen Architektur auf die heutigen und zukünftigen Anforderungen in der modernen Fabrik ausgelegt“, erklärt Hans Michael Krause, Produktmanager ctrlX World der Bosch Rexroth AG.
Die neuen ctrlX World Partner Nokia, ifm und WAGO bei Bosch Rexroth in Ulm.
Mit Nokia und Bosch Rexroth 5G-Anwendungsszenarien umsetzen
Mit ctrlX AUTOMATION ist standardmäßig die Ethernet-Kommunikation in die Fabrikebene möglich. Gemeinsam mit Nokia arbeitet Bosch Rexroth außerdem daran, das Automatisierungssystem an private und fabrikweite 5G-Campus-Netzwerke anzuschließen und somit Maschinen und fahrerlose Transportsysteme über 5G direkt miteinander kommunizieren zu lassen.
Das 5G-Netz von Nokia ist in der neuen Modellfabrik im Kunden- und Innovationszentrum von Bosch Rexroth in Ulm implementiert und ermöglicht hier in Kombination mit ctrlX AUTOMATION die Entwicklung von 5G-Anwendungsszenarien. In dieser Modellfabrik wird „Plug-and-produce“ zur Realität. Komponenten, Module, Subsysteme und Systemlösungen identifizieren sich selbst, erkennen ihre Aufgaben und sind mit einem Tastendruck einsatzbereit.
„4.9G- und 5G-Campusnetze werden in der Fabrik der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Nokias industrietaugliche Campus-Lösung Nokia Digital Automation Cloud bietet über standardisierte Mobilfunktechnik extrem niedrige Latenzen und hohe Zuverlässigkeit bei skalierbaren Kapazitäten. Nokia ist ein führender Anbieter von Campus-Lösungen mit über 380 Unternehmenskunden, von denen mehr als 70 bereits 5G einsetzen, um die digitale Transformation zu beschleunigen“, erklärt Jochen Apel, Leiter Digital Industries bei Nokia.
ifm-Lösungen für einfache Konfiguration und Betrieb von IO-Link-Sensorik
Auch die ifm electronic GmbH, Spezialist für Sensortechnik, unterstützt die Kommunikation der Maschinen in der smarten Fabrik. „Innerhalb der Maschine steigen die Anforderungen an Konnektivität durch die wachsende Anzahl an Sensorik und Aktorik. Neben EtherCAT als Automatisierungsbus bieten wir gemeinsam mit ifm eine einfache Möglichkeit zur Parametrierung und zum Betrieb von IO-Link-Sensorik an“, erklärt Hans Michael Krause.
Die IO-Link-Sensoren und -Master von ifm lassen sich vollständig in ctrlX AUTOMATION integrieren. Sie vereinfachen beispielsweise die Inbetriebnahme. Die ifm-Software wird auf dem gleichen Engineering-PC installiert wie ctrlX WORKS, die Software- und Engineering-Toolbox von Bosch Rexroth.
Benno Kathan, CTO der ifm-Unternehmensgruppe, erklärt: „Mit Hilfe von IO-Link lassen sich mehrere Prozesswerte zyklisch mit nur einem Sensorkabel übertragen. Dies steigert die Anlageneffektivität und führt zu Kosteneinsparungen. Zudem ermöglicht die IO-Link-Kommunikation mit den Sensoren eine hervorragende Diagnose- und Parametrier-Möglichkeit von zentraler Stelle aus. Plug-and-play ist für unsere Kunden während der Inbetriebnahme besonders wichtig. Über die ctrlX World können wir Anwendern all diese Vorteile zugänglich machen.“
Ergänzung des ctrlX I/O-Portfolios durch I/O-Systeme von WAGO
Die WAGO GmbH & Co. KG, Anbieter in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie Interface-Elektronik, ist ebenfalls ein neuer Partner der ctrlX World. Das Unternehmen ergänzt das ctrlX I/O-Portfolio durch getestete I/O-Systeme sowohl im Schaltschrank als auch in der maschinennahen Anwendung. Im ersten Schritt wird die Anbindung der I/O-Systeme von WAGO für die vielfältige Signalverarbeitung und flexible Sensor- sowie Aktoranbindung in ctrlX AUTOMATION eingebracht. Diese WAGO Systeme unterstützen eine Vielzahl branchenspezifischer Kommunikationsprotokolle, so dass sich verschiedene Anwendungen über den Maschinen- und Anlagenbau hinaus realisieren lassen. Kunden profitieren so von skalierbaren Lösungen zum Einbinden von physikalischen Messgrößen sowie von Anwendungen und Assets in Bereichen wie Gebäudeautomation, Energiemanagement, Shopfloor-Connectivity und vielem mehr.
„In der ctrlX World bieten wir gemeinsam mit Bosch Rexroth den Anwendern den Freiraum für individuelle, anpassbare Lösungen. So können sie flexibel auf die Anforderungen ihrer Branche reagieren“, erklärt Marco Henkel, Vice President Technology Management bei der WAGO Gruppe.
Bosch Rexroth sorgt als ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien für effiziente, leistungsstarke und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Art und Größenordnung. Das Unternehmen bündelt weltweite Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen sowie Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth die Voraussetzungen für vollständig vernetzbare Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik einschließlich Software und Schnittstellen ins Internet der Dinge. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten über 29.600 Mitarbeiter 2020 einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro.
Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com
Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunter-nehmen mit weltweit rund 395 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2020). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 71,5 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Bosch verfolgt die Vision einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT-Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen und Produkte für das vernetzte Leben, die entweder über künstliche Intelligenz (KI) verfügen oder mit ihrer Hilfe entwickelt oder hergestellt werden. Mit innovativen und begeisternden Produkten sowie Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienst-leistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Mit ihren weltweit mehr als 400 Standorten ist die Bosch-Gruppe seit Frühjahr 2020 CO2-neutral. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 73 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 129 Standorten, davon etwa 34 000 Software-Entwickler.
Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse.